This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:SN74LV1T34DCKR 的 NC 引脚是否可以接地?

Guru**** 2506135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1041673/sn74lv1t34-can-the-nc-pin-of-sn74lv1t34dckr-be-shirted-to-gnd

器件型号:SN74LV1T34

您好!

请问 SN74LV1T34DCKR 的 NC 引脚是否接地?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    NC 引脚意味着该引脚未在内部连接。 它可以连接到任何信号或保持悬空、而不会影响器件。