This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:用于 I2C 和 I2S 的逻辑电平转换器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXB0104, TXS0102, SN74AXC4T774, SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1041195/txs0104e-logic-level-translator-for-i2c-and-i2s

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXB0104、 TXS0102、 SN74AXC4T774、 SN74LVC125A

大家好、
我们在 其中一个项目中使用 TXS0104E 将3.3V I/O 信号电平转换为1.8V I/O 逻辑。
我的控制器是3.3V I/O 逻辑控制器。
终端器件是一款音频放大器。TLV320DAC3101IRHBT。
它具有 I2S 和 I2C 接口。
1)。 IC TXS0104E 是我的应用的理想选择。
2)。 由于我们有6个从 TLV320DAC3101IRHBT 发送到 MCU 的此类信号、是否有6通道 IC 可用于我的目的?
3)。 我相信 TXS0104E 是 I2C 和 I2S 的最佳选择。
4)。 我认为、I2C 不需要任何外部上拉电阻器、因为它们已将上拉电阻器集成到相应的电压电平。
5)。 我相信 IC TXS0108EPWR 是 IC TXS0104E 的8通道变体、但它在 Mouser 或 DigiKey 中不可用。
6)。 我是否需要将 TXB0104用于推挽应用? 因为这似乎更适合 mu 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shibin、

    我建议对 I2C 信号使用 TXS0102、然后对 I2S 信号使用 SN74AXC4T774。 这将为您提供6个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果所有四个 I²S Ω 信号都是编解码器的输入、那么您只需使用具有可过压输入(例如 SN74LVC125A)的缓冲器即可进行电平转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    感谢你的答复。
    IC  SN74AXC4T774BQBR 似乎是一个不错的选择。 但是、它至少需要另外4个引脚用于方向控制和一个 OE 引脚。
    所有 OE 引脚和方向控制引脚被称为 VCCA。在我的情况下、VCCA 将为3.3V、VCCB 将为1.8V。 我希望在何时处理 VCCA 时不会出现问题。
    是否有没有这样的方向控制引脚的 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR/OE 引脚可过压、但不接受低于 VCCA 的电压。

    只需旋转芯片以交换 A 侧和 B 侧、从而使 VCCA 成为较低的电压计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CL、
    感谢你的答复。
    很抱歉、我 不理解您的回复。
    您是说将 VCCA 端口连接到低压侧(1.8V)、将 VCCB 引脚连接到高压侧(3.3V)吗?
    此外、 是否有没有这样的方向控制引脚的 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;如果 VCCA 为低电压、则控制引脚可连接到任一电压。

    您为什么需要不带控制引脚的器件? 您无需从微控制器设置控制引脚;允许将其直接连接到 VCC 或 GND。