This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:用于推挽时的最大容性负载?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, SN74AXC2T245, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1041408/txs0102-max-capacitive-load-when-using-for-push-pull

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T245SN74LVC2G66

当将推挽作为 UART 电平转换器运行时、TXS0102能否驱动2nF 电容负载? 两侧115.2kbps、3.3V。

此外、如果 两侧的3.3V 稳压器设置不完全相同、那么 VCCA 是否略高于 VCCB (假设高0.1V)?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当两侧均为3.3V 时、您不会进行电平转换。 TXS 在您的电路中有什么用途?

    边沿加速器的处理能力不能超过70pF。 在 kΩ µs 加速器超时后、仅通过10k Ω 上拉电阻器为2nF 充电、RC 时间常数为20 μ s。

    小于大约0.5V 的差异无关紧要。

    对于两个单向信号、最好使用 SN74AXC2T245等缓冲器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关知识! 20usec 在该数据速率下不起作用。

    我将使用电平转换器实现 VCC 隔离功能、以防止反向供电。 是否有更好的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXC2T245具有/OE 输入。 您可以控制它吗?

    如果您的其他器件具有足够的2nF 负载驱动强度、则可以使用 SN74LVC2G66等无源开关。