This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT541:SN74HCT541的输出状态

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, SN74HCS244, SN74HCT541, SN74AHCT08, SN74AHC08, SN74AHCT240, SN74AHC240, SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1135138/sn74hct541-output-state-of-sn74hct541

器件型号:SN74HCT541
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34SN74HCS244SN74AHCT08SN74AHC08SN74AHCT240SN74AHC240SN74LVC1G97

大家好、

我知道大多数 TI 缓冲器的输出为三态、但在我们的应用中 、不会出现高电阻状态、您能否帮助确认是否存在没有高阻抗状态的缓冲器、8个通道是最合适的。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    任何具有三态输出的器件都可以在不进入高阻抗状态的情况下运行-只需将 OE\引脚接地即可。

    如果您只需要一个不具有三态的单通道缓冲器、SN74LVC1G34是大多数应用的理想选择。 对于多通道应用(多达8个通道)、我可能会使用 SN74HCS244或 SN74LVC244并将 OE\引脚连接起来。

    我看到您发布的部件号为 SN74HCT541 --您是否需要 TTL 兼容设备? 该器件确切需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Maler、

    感谢您的回复、有一个应用需要通过 OE 引脚关闭所有输出、输出应为逻辑电平而不是高阻抗、谢谢、您能帮助我确认是否有符合此要求的逻辑器件(Q1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以反转使能信号的极性、则可以使用与门(例如、SN74AHC08或用于 TTL 信号的 SN74AHCT08)来实现此目的。

    如果您需要低电平有效使能信号、则您具有与具有一个反相输入的门。 它作为单通道器件(SN74LVC1G97)存在、也可以将逆变器(例如 SN74AHC240/SN74AHCT240)放置在与门前面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、这是通过在输出处于高阻抗状态时需要为低电平的输出端添加下拉电阻器来解决的。 在许多情况下、可以使用10kohm 电阻器。