This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4056B:组件信息要求

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1134930/cd4056b-component-information-requirement

器件型号:CD4056B

您好!

在我们的内部器件型号应用 SOP 中、需要以下信息

(EE)*组件版本:
(EE)* MSDC 级别:
(EE)*部件级 (CAR、Military、NEBS LEVEL1、NEBS LEVEL2、NEBS LEVEL3、 普通):
(ee)_*塑料材料:
*结温(Tj)(°C):
* Theta-JA (°C/W):

请支持

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此论坛供技术咨询、即系统设计帮助。

    对于这种类型的请求、我建议在以下地址提交给客户支持中心: https://ticsc.service-now.com/csm 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的建议。 我将在您的支持中心打开"CS1278895"。     ℃支持中心的 Max Xu 为我提供了"结温(Tj)(°C):-55-125 ̊ C "。

    Max 说、其他信息我 可以返回 E2E 咨询。

    您能提供意见吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rendol、
    我将联系 Max 和他的经理、了解他们为什么无法向您提供所需的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rendol、

    我相信这会得到解决、因此 CSC 将帮助您解决大部分问题。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。


     ºC -此器件的最高结温为150 μ V、这在我们的逻辑常见问题解答部分中列出: [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

    此外、对于 R_θ θJA 规范、该器件不会列出 R_θ θJA、而是提供最大功耗:

    R_θ θJA 的用途是计算功率耗散导致的温度升高、以确保器件能够在特定条件集下正常工作。 在像这个器件这样的较旧器件中、提供了一个平坦的值、因此如果器件的运行功耗为500mW 或更低、那么它可以在-55C 至100C 的温度范围内运行。

    如果您确实需要 R_M θJA Ω、我们可以使用该值来计算 R_M Ω、但对于正常运行、应使用突出显示的值。

    对于计算:

    R_θ θJA =(TJ (max)- TA (max)) / P_D =(150 - 100)/ 0.5 = 100 ºC /W