This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104的 BW

Guru**** 2769035 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0106, TXB0302, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1135781/txb0104-bw-of-txb0104

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TXB0304TXB0106TXB0302

大家好、

我客户的数据速率为40MHz

根据我所知、我们需要80MHz 更高的带宽来支持40MHz 数据速率、 例如奈奎斯特频率、

下图中的60Mbps 是否意味着它可以支持我客户规格的40MHz? 或者我们需要80Mbps?

BR

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "带宽"是一个模拟概念。 TXB 是一款数字器件。

    数字信号的数据速率可描述为 Mbps 或 MHz (作为方波的频率)。 方波的一个完整周期由两个脉冲组成、分别是低脉冲和高脉冲、因此可以在两位描述。 然而、当使用 SPI 时、只有一个时钟边沿被使用、所以在这种情况下、每个完整周期有一个位。

    TXB 支持60Mbps、30MHz 或30Mbps SPI。

    您要尝试解决的实际问题是什么? 各个信号是否真正是双向的? (单向转换器速度更快。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,

    BTW、它们使用双向 SPI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是具有 CS、CLK、MOSI 和 MISO 的普通旧 SPI 吗? 或四通道 SPI (使用四条以上的线路)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    四通道 SPI、

    有任何疑虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双向四路 SPI 确实需要 TXB 之类的双向转换器。

    TXB0304支持高达70MHz 的更高数据速率、具体取决于负载。 (但它需要其他器件提供更高的驱动强度。)

    所有 TXB 器件都对容性负载具有限制;请勿将其用于长布线或长电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    TXB0106中的60MHz 似乎可以满足客户的40MHz 需求。

    那么、您建议我们在哪种情况下使用 TXB0304?

    更大的负载? 或更长的迹线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TXB010x、不保证超过30MHz 的频率能够工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    我很困惑、

    TXB0106数据表声称它可以支持60Mbps。

    为什么您会说超过30MHz 不能保证?

    您是否意味着输出负载或长迹线等因素可能会影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    60Mbps = 30MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    我现在明白了、

    因此、在1.8Vcca 至3.3Vccb 的情况下、TXB0106无法支持40MHz 时钟频率、

    我必须使用 一个 TXB0304和一个 TXB0302来保证40MHz 规格、对吧?

    如果他们坚持使用 TXB0106会有什么风险  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mbps 规范不适用于 SPI、因为 SPI 数据的时钟速度是时钟速度的一半(MISO 或 MOSI 在每个时钟周期发送一位、但时钟周期具有两位、低电平和高电平。)

    TXB010x 支持30MHz SPI。 TXB0304支持70MHz SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    谢谢您的回复

    我必须使用 一个 TXB0304和一个 TXB0302来替代 TXB0106并 保证40MHz 规格、对吧?

    如果他们坚持使用 TXB0106会有什么风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风险是 TXB0106可能无法处理40MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ladisch、

    如果瓶颈是 clk、

    我能否将一个 TXB0104 用于数据 、将一个 TXB0302用于时钟?

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据线与时钟同步。 TXB010x 具有较高的传播延迟、因此这可能不是一个好主意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了