This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS244-SP:抗辐射、TID 和位移损伤信息

Guru**** 2394275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LVC646A-SP, SN54AC14-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1021404/sn54ls244-sp-radiation-hardness-tid-and-displacement-damage-info

器件型号:SN54LS244-SP
主题中讨论的其他器件:SN54LVC646A-SPSN54AC14-SP

您好!

我的一位客户正在尝试查找 有关抗辐射加固、TID 和位移损伤的信息。 您是否可以为此提供任何信息、或指导我在何处查找?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我没有关于该器件辐射性能的任何特定数据。 一般来说、这些器件过去由我们的客户进行过测试、但数据不再公开(JPL 使用辐射数据关闭了他们的公共站点)。

    我只有几个器件上有数据、它们都是 CMOS 器件、因此我认为这些信息对 LS (双极)系列逻辑产品没有实际帮助。

    您可以尝试联系客户支持团队来查看器件是否有合格报告--我在网站上看不到任何内容,但他们可能会提供内部报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    谢谢你。 似乎我们没有任何存档内容...我们是否可以建议我们拥有这些辐射性能数据?

    此系统的要求如下。 他们正在寻找 具有 M38510/32403SSA 适当测试数据(即 NDD、请参阅和 TID)的替代产品。  

    • 电离辐射总剂量- 25.8krad (Si)
    • 位移损伤剂量- 5.12E11中子/cm2通量(1MeV)
    • 不得使用在重离子 LET < 40MeV-cm2/mg 条件下容易发生潜在破坏性 SEA (SEL、SEB、SEGR)的器件

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    对于任何类型的辐射测试、我们唯一可以使用的部件是:

    (1)八路总线收发器和寄存器- SN54LVC646A-SP - 50 krad TID (最大值)、QMLV

    (2)六路施密特触发反相器- SN54AC14-SP - 50krad TID (最大值)、QMLV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emrys、

    适用于 SN54AC14-SP。 您能解释5962-8762401VDA 和5962-8762402VDA 之间的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    明天我回到工作岗位时、我是否可以为您挖掘这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我能够在 DLA 数据库网站上找到答案。 看起来这两种器件都是航天级器件、但"401的 ESD 额定值更好。

    5962-8762401VDA 是 W 封装器件、3类 ESD (4kV)

    标准微电路交叉参考(dla.mil)

    以上站点指向此页面的链接:

    5962-8762402VDA 是 W 封装器件、1B 类 ESD (500至999V)

    标准微电路交叉参考(dla.mil)