This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:推荐使用 TI 电压转换器将输出从 SN74LVC1G123电平升至12V

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123, CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1023144/sn74lvc1g123-recommended-ti-voltage-translator-to-level-shift-up-output-from-sn74lvc1g123-to-12v

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件: CD40109B

尊敬的 TI 团队:

建议使用什么 TI 器件将 SN74LVC1G123的电平上移输出 从12V?

建议部分的过渡时间有什么问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、云、

    CD40109B 应该能够实现这一点。  

    请参阅此常见问题解答以了解第二个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Dylan、

    传播延迟很长。 您是否具有较短的传播延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们没有。 此外、我们已经在您的另一个线程中对此进行了解答。