This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV132A:交错闪存

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1021775/sn74lv132a-interleaved-flash

器件型号:SN74LV132A

大家好、

我们的客户希望 了解 SN74LV132APWR 的封装信息中提到的"交错闪存"的含义。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我在数据表中没有看到该术语。 您能否向我发送一个链接或屏幕截图、说明在哪里可以看到此内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我刚刚收到了我们客户的回复 、即他与数据表第19页提到的交错式闪存而非交错式闪存相关。 很抱歉造成混淆。 请参阅下面的屏幕截图。 IC 的哪个部分是引脚间闪存?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEDEC 在政策 SPP-014中将 Interlead (非交错)闪存定义为"在 Dambar 修整操作后、连接到相邻导联之间剩余区域的不透明模压混合物材料"

    基本上、这是一种塑料、可以在引线之间通过少量的引线从器件的主体中伸出。