This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GX04:将晶体连接到 SN74LVC1GX04 Spice 模型

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1022733/sn74lvc1gx04-connecting-crystal-to-the-sn74lvc1gx04-spice-model

器件型号:SN74LVC1GX04

大家好、

我们收到了客户的此项询问、

在 Spice 模型中、只定义了4个引脚(Y、A、VCC、AGND)。 但该器件具有5个引脚(X1、X2、Y、VCC、GND)。 在仿真中使用模型时、如何连接晶体?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    客户是否有晶体的仿真模型? 如果可能的话,我会很想看到这个模型--我过去已经建立了自己的模型,但是我没有看到一个“官方”的晶体模型。

    为该器件提供的行为 PSpice 模型仅表示缓冲(黄色)部分:

    我们目前没有经过全面测试的公共模型来模拟非缓冲反向器部分。  我确实有一个可行的实验模型、但 我无法保证它的准确性。

    LVC1GU04.cir

    我过去使用自己的晶体模型构建过振荡器电路、但它们确实起作用、但是我没有在实验室中针对实际器件测试过该模型的精度。

    相反、我建议对电路进行原型设计、以确保所有组件都能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答。 这是 来自 Micro Cap 软件的晶体仿真模型。  

    e2e.ti.com/.../Crystal_5F00_model.pdf

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Danilo、

    这是我过去使用过的同一个模型--我希望他们可能对一个特定晶体有一个更准确的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    因此可以使用无源组件对晶体建模。 非常感谢你的帮助。

    此致、

    Danilo