This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:封装更小的器件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125, SN74AHCT1G125, 2N7001T, SN74AUP1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1023036/sn74lv1t125-smaller-package-device

器件型号:SN74LV1T125
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT1G1252N7001TSN74AUP1T34

大家好、

目前、我的客户正在使用采用 SC70封装(2 x 2.1mm 封装)的 SN74LV1T125。 但是、这对于他们的新项目来说太大了、他们正在寻找采用 DSBGA 或 X2SON 等更小封装的直接替代产品?

此致、

SKLoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VCC 为5V、则 SOT-5X3封装中包含 SN74AHCT1G125。

    如果没有高于3.3V 的电压、则有2N7001T (X2SON)和 SN74AUP1T34 (SON)、这两个器件都需要两个电源。