This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:原理图回顾

Guru**** 2536240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1022915/txs02612-schematic-diagram-review

器件型号:TXS02612

尊敬的团队

该应用涉及 SDIO 总线电平转换器
将有不同的3.3V 或1.8V I/O 电平
为了统一设计、以下原理图是否正常?
如果 VCCA 和 VCCBx 均为3.3V 或1.8V、它是否能够正常工作?
应用组合如下:

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、

    这应该很好、如果需要、电源可以处于相同的电压。