This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:原理图审阅

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1022906/lsf0102-schematic-review

器件型号:LSF0102

尊敬的团队

客户  需要使用 TI 电平转换器 LSF0102YZTR 将 MDIO/MDC 电平从1.8V 转换为3.3V。
对于数据表的参考电路、MDIO 连接到 LSF0102YZTR 端口 A1/MDC 到端口 A2。

连接到 MDIO/MDC 的端口是否可以交换? 更改为 MDIO 以连接到端口 A2/MDC 到端口 A1? 您能帮您查看原理图吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、

    这些通道是相同的、因此切换用于 MDIO/MDC 的通道将不会有问题。 您的原理图看起来不错。