This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:具有三态输出的8通道、1.65V 至3.6V 缓冲器

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1022616/sn74lvc244a-8-ch-1-65-v-to-3-6-v-buffers-with-3-state-outputs

器件型号:SN74LVC244A

大家好、

我们将使用具有单个 GPIO (开/关)控制的多个8Ch 缓冲器。 那么、您会告诉以下器件型号的 OE 灌电流吗?

器件型号: SN74LVC244APWR

谢谢  

Gopi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopi、

    OE 灌电流能力为-50mA。 由于该器件具有输出钳位二极管、因此灌电流能力将是 数据表中的输出钳位电流 IOK。  

    此致、

    Sebastian