This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:上电序列

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1022599/sn74lvc2t45-power-up-sequence

器件型号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件: LP2985

大家好  

我的客户有以下问题。

您能评论/澄清吗?

此致

Ueli

--------------

我们使用提供 Vcca = 5V 和 Vccb = 3V 的 SN74LVC2T45。 这两种电源电压均来自 LP2985线性稳压器、该稳压器可同时启动多个或多个电源。 但是、由于两个 LP2985的 Von/off 阈值不同、一个线性稳压器可以比另一个线性稳压器稍微启动。 因此,我们不能保证 Vccb 在 Vcca 前后升高。

 对于 SN74LVC2T45而言、这是否会是一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    这不应该是问题、也不会造成任何损坏。 控制电路由 VCCA 供电、因此建议首先加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、迪伦

    感谢您的快速回复、很高兴听到这一点。

    此致

    Ueli