This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:K,脉冲持续时间常数取决于 Cext 或 CL?

Guru**** 2513785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1021556/sn74lvc1g123-k-pulse-duration-constant-is-depend-on-cext-or-cl

器件型号:SN74LVC1G123

您好!

k、常数应取决于 CL 或 Cext?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K 取决于计时电容器 Cext。  负载电容 CL 不应超过50pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RL 值如何? 是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能不能说 RL 和 CL 是可能影响输出脉冲的探头夹具行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RL 和 CL 与输出脉冲宽度无关- Cext 和 Rext 是计时分量。

    是的、RL 受到限制。

    在3.3V 工作电压下、为了使 V_OH 保持在2.3V 以上、输出电流需要保持在24mA 以下。 为确保这一点、请使用欧姆定律计算电阻:

    R = V/I = 3.3 / 0.024 = 137.5欧姆

    RL 应大于137.5欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 了解这一点。 我将输出连接到5495欧姆、一直连接到 NPN 的基极。 我是否需要将其更改为更大的电阻器?

    在电压为5V 且 IC = 2mA 时、NPN 的 VBE 最大值为0.7V。

    我是否可以预期最终输出在2个 NPN 后转换为12V? 它是否有任何影响脉冲持续时间的因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕我只能支持 TI 器件的运行--我建议对您的电路进行仿真,以确定使用分立式双极电平转换器可能产生的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 了解这一点。 谢谢 Maier。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否拥有此器件的仿真 SPICE 模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有、这里详细解释了为什么:

    (+)[常见问题解答]为什么单稳多谐振荡器件没有 PSpice 模型? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    您可能还会发现以下其他常见问题解答对您有所帮助:

    (+)[常见问题解答]单稳多谐振荡器-逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是由于 SPICE 模型的限制,我能不能说在我们获得原型板并对其进行测试之前,无法对电路进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我提供的链接对此进行了详细说明。