This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH16T245:信号引脚与信号引脚或器件之间的信号延迟有多大差异

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1022632/sn74avch16t245-how-much-does-the-signal-delay-vary-from-signal-pin-to-signal-pin-or-device-to-device

器件型号:SN74AVCH16T245

您好!

我想使用两个 SN74AVCH16T245将32位1.8V 信号转换为3.3V 电压。

信号引脚到信号引脚或器件到器件之间的信号延迟有多大?

2.是否有办法减少可变性?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koki、

    通常、通道间偏斜小于1ns。 器件间最坏的情况是最大传播延迟和最小传播延迟之间的差异。 为了减少任何可变性、最好保持 PVT 不变(相同批次、温度和电压)。 这将导致类似的延迟。