This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:SPI 时钟速度和 I2S 数据完整性

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1022482/txu0304-spi-clock-speed-and-i2s-data-integrity

器件型号:TXU0304

尊敬的团队:

我想使用 TXU0304作为1.8V SOC 和3.3V SPI 闪存之间的1.8V 至3.3V 电压电平转换器。 SPI 闪存将以50MHz 运行。 这是否可行?

2.我想使用 TXU0304作为1.8V SOC 和3.3V I2S 音频编解码器之间的1.8V 至3.3V 电压电平转换器。 TXU0304输入的施密特触发功能是否会降低或影响数据传输的精度? (I2S MCLK 约50MHz)

我 想使用 TXU0304作为1.8V SOC 和3.3V SPDIF 接口之间的1.8V 至3.3V 电压电平转换器。 TXU0304输入的施密特触发功能是否会降低或影响数据传输的精度? (SPDIF 大约75MHz)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    TXU0304适用于所有情况、SPDIF 的速度可能太快。 数据表中的第7.6节包含数据速率信息。 施密特触发器仅在转换时间较长时影响时序、否则任何变化都可以忽略不计。