This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:使用 SN74LVC1G123生成0.1us、0.2us、0.5us、1us、5us 和10us 的脉冲持续时间

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1021807/sn74lvc1g123-using-sn74lvc1g123-to-generate-pulse-duration-of-0-1us-0-2us-0-5us-1us-5us-and-10us

器件型号:SN74LVC1G123

尊敬的 TI 团队:

感谢 TI 团队帮助确认、通过使用 Cext = 30pF 和电位器、可使用1k Ω 至100k Ω 的 Rext 生成 0.1us、0.2us、0.5us、1us、5us 和10us 的脉冲持续时间。

其他哪些因素可能影响脉冲持续时间的精度?

非常感谢您的参与。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果器件的输出脉冲宽度发生变化、有五个因素会影响它们的宽度:

    (1)电源电压

    (2)外部时序电容、C_ext

    (3)外部时序电阻器 R_ext

    (4)温度

    (5) 制造流程

    1到4取决于您的系统、而5不取决于您的系统。

    温度可能会导致器件的变化量高达2%、但通常情况下、电容器的温度系数最大、变化量最大(有些可能导致变化量大于100%)。

    应用报告《使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡器进行设计(修订版 A)》包含此图、该图的配置与您正在考虑的配置类似:

    电源电压变化 会导致 K 变化、而在3.3V 时、使用30pF 计时电容器时、K 相对较大、并且会显著变化。 我没有为该电容器/电源组合提供数据。 我建议在构建完整系统之前、将电源变化作为原型测试的一部分进行考虑。

    制造过程可能会导致一些变化、具体取决于许多变量。 遗憾的是、我们的数据无法隔离这一点、因此我必须从更整体的角度来讨论这一点。

    查看我们的 char 数据、在电源(10%)、温度(-40至+125C)和工艺(弱、额定、强)范围内、最坏的情况是输出脉冲的变化为15%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    感谢您的回复。 本产品在室温~24'C 下进行了测试  

    下面是我计算得出的表格。 它包括 Rext 和 Cext 容差(但不包括电压电源变化)。  产生的脉冲持续时间变化为~+/-19%。

    选择

    Rext (+/-10%)

    Cext (+/-1%)

    最小脉宽(us)

    最大脉冲宽度(us)

    1

    1kΩ μ A

    30pF

    0.0811.

    0.119

    2.

    2kΩ μ A

    30pF

    0.162

    0.238

    3.

    5kΩ μ A

    30pF

    0.405.

    0.595

    4.

    10kΩ μ A

    30pF

    0.811

    1.19.

    6.

    50kΩ μ A

    30pF

    4.05

    5.95.

    7.

    100kΩ μ A

    30pF

    8.11

    11.9.

    如果消除温度变化,可以估计输出脉冲的变化是多少? 电压电源来自3.3V PCIe Gen4。  

    3.3V PCIe 能否影响输出脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的电容器 I 是多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 50V 30pF C0G 0402 1%。

    使用这种类型的电容器会引起什么问题?

    https://www.mouser.com/ProductDetail/KEMET/C0402C300F5GACTU?qs=v7s4VpRpa0v8nFe1dSW1hg== 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脉冲的输出连接到 NPN 以实现高达12V 的电平位移。 我是否知道有任何有关输出脉冲持续时间的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试每个 R 和 C 的值以确定 IC 的实际 K 值和影响时、是否有原因未测量它们的值? 如果您尝试确定不同组件导致的变化量、这将是一个关键步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    我已经根据数据表中表6.8的利用情况计算了 Rext 和 Cext。  

    收到电路板后、我将测量每个 R 和 C。  

    我将使用固定的30pF +/-1%容差、并随变阻器变化、以使用不同的 Rext 产生不同的脉冲持续时间、如上表 I 所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解--这些不是你已经完成的测试,而是你的测试计划。

    电容器类型 可能会对 K 系数产生影响、但这就是我们建议在最终确定设计之前对构建进行原型设计的原因。 我们没有关于电容器类型与 K 系数的任何数据。