This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:如何在脉冲持续时间计算中包括 Rexr、Cext、RL 和 CL?

Guru**** 2893140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1021558/sn74lvc1g123-how-does-rexr-cext-rl-and-cl-included-in-the-calculation-of-pulse-duration

器件型号:SN74LVC1G123

您好!

下面的图表是否正确解释?

  • 如果计算中涉及 RL 和 CL、如何计算?
    • 如果 tw  = K x Cext x Rext = 1.11 x 28pF x 2kohm =~62ns。 它与下面的读数不匹配,即170-200ns。

    它与数据表中的图9有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您确定的 K 值不正确--对于28pF 计时电容器,您可以预期 K 约为3.3。

    请注意、减小电容器值会显著增大 K 值。

    T_w = K * R * C = 3.3 * 28pF * 2kohm = 184.8ns

    这是一个很好的设计起点、但在选择这些值后、我强烈建议构建一个原型来确定您的组件是否产生您所期望的脉冲宽度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    感谢您的回复。 请注意您的建议。

    我是否知道数据表中与生成的输出脉冲相关的图9?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的图9是参数测量信息-它解释了数据表中使用的术语。 您将在所有逻辑产品说明书中找到相同的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 了解。 谢谢 Maier。