This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:1.8V LVCMOS 和3.3V LVCMOS 的电平转换

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXB0106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1022243/txs0108e-level-translation-for-1-8v-lvcmos-and-3-3v-lvcmos

器件型号:TXS0108E
Thread 中讨论的其他器件: TXB0106

您好!

我的客户正在考虑在1.8V LVCMOS 和3.3V LVCMOS 之间使用 TXS0108E。
根据 TI 逻辑指南、1.8V LVCMOS 和3.3V LVCMOS 的 VOH (min)和 VOH (max)如下所示。
             1.8V LVCMOS    3.3V LVCMOS
VOH (最小值)          1.2V             2.4V
电压(最大值)          0.45V                    0.45V


但是、根据 TXS0108E 数据表、VccA=1.8V 和 VccB=3.3V 时的 VIH (最小值)和 VIL (最大值)如下。
             Vcca=1.8V        VccB=3.3V
VIH (最小值)          VccA-0.2V=1.6V   VccB-0.4V=2.9V
VLL (最大值)          0.15V            0.15V

因此、VOH (min)低于 VIH (min)、VOH (max)高于 VIL (max)。
这是否意味着 TXS0108E 不能用于1.8V LVCMOS 和3.3V LVCMOS 之间的电平转换? 如果是、建议将哪些 TI 双向电平转换器用于1.8V LVCMOS 和3.3V LVCMOS 转换? 所需的端口号为5。

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano、

    我将介绍 TXB0106器件、它是一款更适合这种情况的6通道自动双向器件。