This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:更高的绝对最大电压

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1022129/sn74lvc2g07-higher-abs-max-voltage

器件型号:SN74LVC2G07

客户 正在 其中一种设计中使用缓冲器器件型号 SN74LVC2G07DBVR。 根据数据表、该器件输出可耐受最大值6.5V。  他们正在寻找具有以下规格的缓冲器。

 

  • 缓冲器输出或开漏输出应耐受大于7V 的电压(以可用的电压部件为准)
  • 其余规格将与 SN74LVC2G07DBVR 相同
  • 如果所需的规格器件不可用、请建议使用具有内部偏置电阻器的双晶体管、该电阻器采用与 SN74LVC2G07DBVR 相同的封装和引脚。

这里有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    我们没有 任何具有这些规格或封装的开漏缓冲器。 我们拥有的唯一支持7V 以上的缓冲器是 CD4000系列的推挽驱动器。

    此致、

    Sebastian