This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC175:IC 内的传播延迟匹配

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1021504/cd74hc175-propagation-delay-match-within-the-ic

器件型号:CD74HC175

您好!

数据表给出 了针对整个器件的通用传播延迟、即针对 Q/Qbar 的时钟。 假设输出引脚上的负载相同、同一器件内触发器之间的传播延迟匹配程度如何、延迟匹配程度如何、CLK 到 Q 以及 CLK 到 Qbar。

谢谢

Bob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    通道间偏差不 是我们可以保证的、因为它不属于数据表规格的一部分、但我们可以说它通常小于1ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    感谢您的回复、并为我提供了正确的词语"skew (偏斜)"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心-我总是很乐意提供帮助。

    我忘了说-欢迎参加论坛!  随时回来。