This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16374A:澄清了通过 VDD 和 GND 实现的最大连续电源

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16374A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1021831/sn74lvch16374a-clarification-on-max-continuous-supply-through-vdd-and-gnd

器件型号:SN74LVCH16374A

多 个产品的数据表指定了流经 VCC 或 GND 的连续电流。 这是总电源电流 或流经 每个引脚的电流的限制。  例如、SN74LVCH16374A 具有通过 VCC 或接地的最大电流100mA、以及4个 VCC 引脚。 这是否意味着总电源电流被限制在100mA 或400mA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    您有正确的想法、它符合 VCC 和 GND 引脚、因此您的问题答案是400mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!