This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:了解输出电流驱动强度规格。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1021811/txb0104-understanding-on-output-current-driving-strength-spec

器件型号:TXB0104

大家好、

我看到多个 e2e 线程、TXB0104的输出电流驱动强度为+/-20uA。 我想就该规格提出几个问题。

我相信+/-20uA 只是 TI 的保证值、但实际上 TXB0104可能能够驱动更多电流。 正确吗?

正电流表示从外部器件流入 TXB0104的电流、负电流表示从 TXB0104流入外部器件的电流。 正确吗?

3.在数据表中,持续输出电流显示为-50mA 至50mA。 您能帮我理解+/-50mA 和+/-20uA 之间的巨大差异吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    1) 1)是的、正确。

    2) 2)是的、正确。

    3) 3)提供的建议电流将保持有效的逻辑电平。 器件灌电流或拉电流越大、将导致输出高电平和低电平从 VCC 和 GND 偏移越来越多。 因此、您将始终看到电流条件符合 VOL/VOH 规格。 该器件在 I/O 端具有一个串联电阻(4kohm)、这将导致较大的压降、这就是建议电流以 uA 为单位的原因。 绝对最大电流限制是指在发生灾难性故障(可能由热量引起)之前可以输出的电流量。

    我想指出的是、该器件只能用于自动方向电平转换、不能用作某种缓冲器件。