This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:QA 至 QH:活动状态

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1021772/sn74hc595-qa-to-qh-active-state

器件型号:SN74HC595

我想将当前移位寄存器"MM74HC595"回答为"SN74HC595"、并想检查有关该器件"SN74HC595"的两个问题。  

根据引脚定义、SN74HC595是用于回复 MM74HC595的 P2P 解决方案。 我是对的吗?  

2.我想知道"基地"组织对 QH 的积极状态。 根据 DS 中的参考应用、Qa 至 QH 似乎是高电平有效、但 MM74HC595是低电平有效。 如果我错了、请纠正我的问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="447353" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1021772/sn74hc595-qa-to-qh-active-state ]从引脚定义中、SN74HC595是回复 MM74HC595的 P2P 解决方案。 我是对的吗?  [/报价]

    是的、没错。 这些都是"HC"逻辑系列中的"595"功能、因此它们应该具有相同的引脚排列和运行参数。 制造商之间将存在微小差异(例如:时序规格)

    [引用 userid="447353" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1021772/sn74hc595-qa-to-qh-active-state ]2. 我想知道"基地"组织对 QH 的积极状态。 根据 DS 中的参考应用、Qa 至 QH 似乎是高电平有效、但 MM74HC595是低电平有效。 如果我错了、请纠正我的问题。  [/报价]

    我不知道为什么您认为 ON 器件的输出是反相的-它们的方框图显示它不是:

    如果他们的数据表中有某些部分会产生误导、您可能需要联系他们以清除这种情况。