This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40106B:瞬态电流限制

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40106B, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1021304/cd40106b-transient-current-limitation

器件型号:CD40106B
主题中讨论的其他器件: UCC27517

大家好、

我是否可以知道 CD40106B 是否具有瞬态电流限制? 在数据表中、我们仅指定 IOHmin 和 IOLmin、我想它是器件的最小灌电流/拉电流?

请参阅下面的原理图、客户测试 R1 (510ohm)上的压降以捕获器件输出电流。 并观察高达5.92V (等于11mA)的瞬态。 该瞬态是否会在这里带来任何潜在风险? 谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得超过绝对最大额定值、即使在短时间内也不可。

    对于 CD4000器件、电流限制未明确指定、但由功率耗散限制隐含。 根据图1和3、11mA 的压降约为2.5V、这会导致大约28mW 的功率耗散、远低于500mW 的限制。

    如果您的通道少于六个、则可以并行连接多个输出以共享电流。

    BTW:UCC27517是尺寸小得多但价格更昂贵的解决方案。