This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16244:热性能数据

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1020962/sn74avc16244-thermal-data

器件型号:SN74AVC16244

尊敬的团队

客户希望模拟 热性能、我找不到 一些有关热性能的参数。 您能不能帮助提供 如下参数。

关键组件 说明 正常运行时的功耗
PD
(瓦特)
热阻
θjc μ A
热阻
θjb μ A
热要求
外壳 TC (℃)
结 Tj (℃)的热要求 环境温度 Ta (℃)的热要求
逻辑 SN74AVC16244DGGR        

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我们没有将这些信息存档、但我继续提交了有关这些规格的请求。 通常需要2-3周才能完成。

    此致、

    Sebastian