This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI 电平位移"SN74AXC4T774BQB"

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1020544/spi-level-shift-sn74axc4t774bqb

主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774

你(们)好  

我找到了 USB 转 SPI 桥接器解决方案、但 USB-SPI 桥接器的 SPI 电压电平为3.3V、因此我需要电平转换(1.8V-3.3V)组件。 我选择了"SN74AXC4T774BQB"、您是否可以帮助检查 SN74AXC4T774BQB 是否可行?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我对信号数据速率还有另一个问题。 在数据表说明中、当信号从1.8V 转换到3.3V 时、转换后的信号数据速率可高达310Mbps。 但我想知道、当信号从3.3V 转换到1.8V 时、转换后的信号数据速率是否也可以高达310Mbps? 谢谢

    Derek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SN74AXC4T774可以在这些电压下转换 SPI 信号。

    如数据表的第6.11和6.13节所示、1.8V 至3.3V 的最大传播延迟为7ns、而3.3V 至1.8V 的最大传播延迟为5ns 或6ns。 因此、您应该能够获得相同的速度。 您需要什么频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    明白了。

    我们的指纹器件的 SPI 时钟最大频率为13MHz。 因此我可以使用  SN74AXC4T774、它是否正确?

    谢谢

    Derek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    13 MHz 确实比310 Mbps 慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Derek、

    该器件应该不会影响该频率、并且非常适合 SPI 方向性。