This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E TXB0304 TXB0104

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXB0304, TXB0104, TXU0304, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1020560/txs0104e-txs0104e-txb0304-txb0104

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXB0304TXB0104TXU0304TXU0204

大家好、

Q1:我在 TI.com 上看到、 TXS0104E 和 TXB0304似乎无法用于 UART、我想知道原因是什么? 或者只是一个错误。

Q2:  TXS0104E TXB0304 TXB0104三个器件在应用中有何差异?  

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    我们销售通用转换器并推荐某些可能更适合特定接口的器件。 这并不意味着我们不建议使用的某些器件不能正常工作、而只是意味着我们建议使用更好的选项。

    如果您要查看 SPI 和 UART、我建议您查看我们更新的 TXU0304和 TXU0204器件、它们是这些接口的理想选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    事实上、我的客户有  TXS0104E 和 TXB0304 AVL。 因此、在新应用中、他们希望评估 TXS0104E 和 TXB0304是否可以覆盖。

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    它们可用于 UART、但不适用于重负载。 确保它们尽可能地减小容性负载。