This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:向上转换电平不正确

Guru**** 2929390 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1020430/lsf0101-up-transition-levels-are-not-correct

器件型号:LSF0101
主题中讨论的其他器件:LSF0108

你(们)好  

我在 LSF0108 EVM 上工作,  使用三路电源 E3631A 为部件加电,VrefA = 1.2V,VPU = 5V。 我提供了来自函数发生器的1MHz 信号、并查看我的输入电平0至1.2V。 一旦我将函数发生器输出连接到 A 侧的 LSF EVM 板、输入电平就会下降0.68V 至1.2V、而 B 侧的输出为~1.4V 至5V、而不是0.35V 至5V。  您能不能告诉我上电转换的设置有什么问题。

观察到,如果我将电源 Vref-A 从1.2扫描到2.7V,并且高侧也不再是5V (从5V 下降),则电源之间存在关系。  这是预期的吗? 如果是、当我进行升压转换时、我的电平始终与参考 A 保持电压轨。

 

此致、

Gopi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    函数发生器的输出阻抗是多少? 当您 Ω 300k Ω 上拉电阻器时、所需的驱动强度为33mA。 我想函数发生器在没有压降的情况下无法输出该值。

    使用 LSF 时、上拉电阻器的选择会在功耗和速度之间实现平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道您是如何计算电流33mA 的。 上拉电压为5V、上拉电阻为305。 因此 B 侧的输出电流为15mA、A 侧的输出电流为4mA (1.2V/300)。 函数发生器的输出阻抗为50欧姆。 当进行1.2V 至5V 的升压转换时、1V + 0.375从接地上升。 是这样吗? 例如、当源极无法驱动高电流时、会发生20mA  的情况、我们如何最大限度地减小这些电流(使上拉电阻器的值较大)、以便我们可以使用的所有驱动器、但它可能会降低信号的速度。  我的应用最大频率为10MHz,电流驱动能力为10mA。 您能不能根据我 靠近 轨到轨的条件建议任何上拉电阻器(从接地端到0.375V 的低侧对于我的应用来说是可以的)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需验证、您的设置就像这样:

    如果 V_G 为0V、那么我们可以看到 V_REF_A 和 V_PU 都将上拉线路(因为通道 FET 导通)、最后我们得到这个相对简单的电阻网络来解决:

    发生器输出/ A1输入的电压应约为740mV --这可能会因通道电阻而有所变化。

    为了使该值降至接近零、您需要 一个低阻抗信号源(也称为更强的驱动器)或更大的上拉电阻器。

    该转换器是用于50欧姆信号源还是用于逻辑电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在用于电路板之前、我使用函数发生器(E33120A)评估 LSF 器件、而函数发生器具有50欧姆的输出阻抗。 当我将这个输入驱动到部件时、我的 PXI-6289卡上可能没有50欧姆的电阻。 也许可以。 我能否在 A 侧和1K B 侧使用10K 上拉电阻器、以实现最大小于10MHz 信号的运行。

    此致、

    Gopi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopi、

    请观看此视频、详细了解如何根据您的系统要求和寄生效应计算上拉范围: 使用 LSF 系列进行上拉转换|德州仪器 TI.com 视频

    快照从4:56: