This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:ESPI 缓冲器

Guru**** 2819205 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, SN74AUC17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1020905/sn74lvc244a-espi-buffer

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件: SN74AUC17

你(们)好

SN74LVC244A 能否支持50MHz? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在单 I/O 模式下、所有信号都是单向的、您可以使用逻辑缓冲器。 LVC 可能会起作用。 但是、对于这样的低电压、我建议使用针对低电压进行优化的系列、例如、SN74AUC17。

    在其他 I/O 模式下、ESPI 具有双向信号、您无法对其进行缓冲。