This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T04:热阻(θ JC)

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1015923/sn74lv1t04-thermal-resistance-theta-jc

器件型号:SN74LV1T04

尊敬的技术支持团队:

我们正在对电路板进行热评估测试。
您是否会在外壳和以下器件的结(Rθjc Ω、而不是 Rθja Ω)之间提供热阻?

SN74LV1T04DCK

SN74LVC3G17DCT

我期待很快收到您的回复。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有将这些信息存档、但我已提交信息请求。 通常需要2-3周才能完成。

    谢谢、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的支持。
    我将等待后续报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    收到这些信息后、我将在两周内回复。 我将关闭此线程、但在收到此信息后将对该线程做出响应

    谢谢、

    Sebastian Muriel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是您为 SN74LV1T04DCK 请求的热值。 我为这两个文件都添加了完整的配置文件、并以粗体显示了您需要的特定值。  

    θ JA -高 K 265.7°C
    Theta JC 顶部 184.0°C
    Theta JB 156.9°C
    PSI JT 70.2°C
    磅/平方英寸 JB 156.3°C

    这些是  SN74LVC3G17DCT 的热值。

    θ JA -高 K 181.6°C
    Theta JC 顶部 87.3°C
    Theta JB 96.6°C
    PSI JT 20.5°C
    磅/平方英寸 JB 95.3°C

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。我将尝试使用这些数据进行热测试。