This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:SN74AXC4T774 -具有上拉电阻器的输出。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1020019/sn74axc4t774-sn74axc4t774---output-with-pull-up-resistors

器件型号:SN74AXC4T774

大家好、团队、

与没有施密特触发输入的其他器件一样、SN74AXC4T774的数据表指出、输入绝不应悬空。

还有一份应用手册描述了原因。 这是可以理解的。

不是悬空、也为任何电压变化带来了最短的上升时间。 以避免长时间处于"未知"状态区域。

  • 如果我只有10pF 的负载、那么我可以使用什么上拉电阻器来避免输入悬空而不会导致上升/下降时间出现问题? (数据表 中的输入转换上升或下降速率最大为5ns/V
  • 上拉电阻值是否为实际的上拉电阻?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、

    在10pF 负载和10ns/V 输入转换上升和下降时间的情况下、上拉电阻器应该为333.33Ω Ω。 如数据表的建议运行条件中所示、输入转换上升和下降时间为10ns/V。 下面是我们的常见问题解答"如何确定上拉或下拉电阻器的大小?" 以供进一步参考。

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    您的回答将带我进入下一个要点。

    • 上拉电阻值是否为实际的上拉电阻?

    333欧姆、第二个驱动器上的3.3V 电压、上拉电阻器的电流为40mA、总电流驱动为100mA。

    数据表允许的最大值为5ns/V、这将导致电阻器更小。

    这实际上导致我不使用 SN74AXC4T774的上拉电阻器。

    在您所指出的链接中、使用"10K 并测试它"时、您刚刚超出了5ns/V

    无法使用10K。

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、

    AVC4T 的输入转换速率为5ns/V、但 AXC 的输入转换速率为10ns/V。  

    将 IO 配置为输入时、它不会灌入任何电流、因为它是高阻态输入。 使用 常见问题解答中的 RC 时间常数公式(t = 3*R*C)  、我们可以通过将输入转换速率10ns/V 乘以驱动器电压3.3V 来计算总时间。10ns/V * 3.3V = 33ns 总时间。 现在、通过将总时间、R 和 C 值插入 RC 时间常数公式、我们得到上拉电阻器的1kΩ Ω。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    由于我们使用的是 AVC4T 、而不是 AXC、因此器件上的拼写错误始终是5ns/V。

    日落