This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:I3C 需求咨询

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1016627/lsf0204d-i3c-demand-consult

器件型号:LSF0204D

大家好、

LSF0204D 是否支持从3.3V 到1.1V 的 I3C 接口电压电平转换? 如果不是、我们在这里有其他器件要推荐吗?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stanley、

    据我所知、我们没有任何支持 I3C 的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    只需再次检查 u、 我们的 LSF0204D 无法支持的 I3C 接口问题是什么? 我从客户那里听说 AMD 平台只是使用此设备来实现它。 是这样吗? 等待您的回复。

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stanley、

    我认为这与使用 I2C 将 I3C 与器件连接有关、但我不是这些协议的专家、而只是我们销售的通用转换器。 如果该器件可以正常工作、那么我会说答案是肯定的、LSF0204D 确实支持该器件。 但是、我知道每种协议都有一些变化或配置、可能允许器件在一种情况下工作、但不是全部。

    为了让他们更好地掌握自己的知识来做出这一决定、我建议他们观看这  涵盖 LSF 系列操作的培训系列。