This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:运行312.5MHz 时钟请求器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1020594/sn74axc4t245-to-run-the-312-5mhz-clock-applicant

器件型号:SN74AXC4T245

您好、专家、

工程师希望运行 SN74AXC4T245PWR 至 312.5MHz 时钟请求器进行电压传输。

请咨询  SN74AXC4T245是否支持此功能。

如果没有,请指导我们解决此问题的合适解决方案。谢谢

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    该器件或我们产品系列中的任何器件都将能够满足该频率。 它用于什么接口?