This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G34:组合三个缓冲器驱动器的最大额定电流

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17, UCC27517, SN55451B, SN75451B, UCC27517A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1020229/sn74lvc3g34-maximum-current-rating-for-combined-three-buffer-driver

器件型号:SN74LVC3G34
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17UCC27517SN55451BSN75451BUCC27517A-Q1

您好!

我使用缓冲器来驱动光发射器、在最坏的情况下、光发射器可能需要高达96mA 的电流。 根据数据表、电流可能为32mA (我假设每个通道的电流为32mA)、因此将3个输出引脚组合在一起可提供96mA 的电流。 我的理解是否正确?

但接地引脚的绝对最大电流为100mA。 我无法找到有关接地引脚在所有温度范围内的最大组电流的详细信息。

是否可以与 IC 一起使用或推荐其他类型的器件。 随附原理图的快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R3的用途是什么? 我想开漏驱动器是不可能的?

    正常 LVC 输入对上升/下降时间有限制。 使用该 R20/C32滤波器、您需要使用施密特触发输入。

    在所有温度范围内都允许100mA、但您接近限值、因此必须考虑缓冲器的输出阻抗。 最好至少使用四个缓冲器和多个器件、例如2×SN74LVC2G17 (具有施密特触发输入)。

    考虑使用设计用于驱动高负载的器件、例如、UCC27517、电流为300mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的反馈。 我同意你的意见。 是否最好切换到 SN55451B。 我看到的唯一问题是高达30mA 的高工作电流

    它 是否还需要在输入端额外的施密特触发 器、因为我不想使用额外的施密特触发器

    工作频率为8MHz

    谢谢、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要使用 SN55451B 而不是 UCC27517?

    SN55451B 和 UCC27517的输入端上升/下降时间都没有限制、因此它们不需要施密特触发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器的开关频率应高达10MHz、根据 UCC27517的数据表、图15、  提到的开关频率数据高达700kz。 是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图15显示了驱动1.8nF 栅极电容时的电源电流。 您不希望以更高的频率驱动此类 MOSFET。

    您的光学变送器具有低得多的电容。 在如此高的负载下、传播延迟最长为30ns、因此在您的情况下会更低。 在任何情况下、1/10MHz = 100ns、这已经足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、它解决了我的问题。 最后一点评论:SN75451B 将其应用称为 LED 驱动器、UCC27517A-Q1提到其他应用、您认为它会产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极驱动器经过优化、可驱动高容性负载、即峰值电流高达4A。它在高达300mA 的直流电流下仍能正常工作、并且通常比其他强大的驱动器更小且更便宜。

    请注意、SN7545x 器件将逻辑门与驱动器相结合。 如果您只需要强大的开漏输出、也可以使用分立式 MOSFET。