This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC541:只想知道 SN74AHC541DWR 是否可以驱动 SN74LVC1G11DBVR?

Guru**** 2521120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1020333/sn74ahc541-just-want-to-know-whether-sn74ahc541dwr-can-drive-sn74lvc1g11dbvr-or-not

器件型号:SN74AHC541

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TI 的逻辑产品。 请查看下面他的查询以供您参考。

只想知道 SN74AHC541DWR 是否可以驱动 SN74LVC1G11DBVR? 它的输出高电流仅为8mA

如果没有、您可以建议使用任何可替代 SN74LVC2G07DBVR (1位)的器件(8位)吗?

我的第一个问题是关于 SN74AHC541DWR 的输出电流为8mA,所以我想知道它是否可以驱动其他 IC?

如果无法驱动、建议使用任何与 SN74AHC1DWR 类似的高电流和8位器件

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您是要将 SN74AHC541用于_POWER_其他逻辑 IC 还是仅仅驱动输入?

    我不建议使用一个逻辑门为另一个逻辑门供电、因为这不是他们设计的。

    至于驱动输入、8mA 比典型 CMOS 输入 消耗的电流高数千倍(通常为100nA 至1uA)。

    通常、驱动强度的更大问题是连接到输出端的总电容。 这将影响转换时间和总延迟。 如果可能、我们建议保持低于50pF。