This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS08:开关阈值的重叠

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1020276/sn74hcs08-overlap-of-switching-threshold

器件型号:SN74HCS08

您好、专家、

我们建议 使用 SN74HCS08DR 代替 SN74HC08DR。

请确认数据表中开关阈值的重叠是否正确。

4.5Vcc 示例:

正开关阈值为1.7V ~3.15V

负开关阈值为0.9V~2.2V

申请人报告(SCEA046)中的信息, 切换阈值没有重叠。

请提供建议。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    VT+将始终大于 VT-。

    请注意、输入阈值有第三个规格:

    例如、在4.5V 工作电压下、VT+和 VT-之间的差值至少为0.4V、最多为1.4V。