This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G17:工作温度 仅85°C、您是否有105°C 可用?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1020138/sn74aup3g17-operating-temp-only-85-c-do-you-have-105-c-available

器件型号:SN74AUP3G17
主题中讨论的其他器件:SN74LVC3G17

您好、先生、  

SN74AUP3G17DCUR 工作温度 仅85°C、我们是否有105°C 可用器件?

如果我们有105摄氏度版本、请推荐 P/N。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC3G17可提供125°C 的温度范围 它具有不同的电气特性。