This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245

Guru**** 2514535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1019841/sn74axc4t245

您好!

我想在 项目中将 SN74AXC4T245BQBR 器件用作电压电平转换器(用于 SPI 应用)。 从数据表中我 了解到 VCCA 和 VCCB 都可以在0.6V 至3.3V 的任何电压范围内供电。 参考 该 VCCA 中的参考设计 VCCB。

谢谢

Gheli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gheli、

    是的、没关系。 此外、对于 SPI、SN74AXC4T774BQB 可能更合适、因为您可以单独控制每个通道的方向以实现3:1的分离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan Hubbard、

    非常感谢您的回答、这对我来说非常重要。