This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:倍放大率至少为100倍的倍频乘电路

Guru**** 2903730 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21225A, CD4046B, CD4518B, TCA6424A, SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018089/cd4046b-frequency-multiplication-circuit-with-at-least-100-times-magnification

器件型号:CD4046B
主题中讨论的其他器件:UCC21225ACD4518BTCA6424ASN74LV4046A

你(们)好

我的客户想知道 TI 是否有 将100Hz 输入方波信号乘以100kHz (或至少10kHz)输出的解决方案?

目的是减小变压器的尺寸。

系统图如下所示:

MCU --> 100Hz  方波 --> >变压器--- > 整流器--- 隔离式栅极驱动器电源的>直流电压(UCC21225A 或 ADUM7223)。

 

我发现一个包含 CD4046B 和 CD4518B 的解决 方案、乘法时间为100。

我不确定它是否适合此应用? 期待您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我将仔细研究您的问题、并将尽快作出答复。

    谢谢、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    CD4046B 的数据表测量仅在 VDD 5V、10V 和15V 时测试 C1高达1µF Ω 的电阻。   µF 您使用10x10-4 μ F 电容器替换了 C1并使用相同的电阻器值将 VDD 设置为10V、则应从 CD4046B 获得10kHz 输出(当 VCOin = VDD/2时)。 如果您需要 使用数据表中未测试的组件值、则必须测试您的设计 、因为 我们无法保证器件能够正常工作。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Sebast  

    感谢您的信息。

    CD4046B 和 CD4518B 是两款非常旧的器件、我们是否有新的替代产品?  

    此外、考虑到输出为10kHz 的方波将连接到变压器、您能否帮助检查以下解决方案是否正常? 它是否适合为 UCC21225A VCC1供电?

    MCU I2C 接口--> TCA6424A (具有 I2C 接口的 IO 扩展器)--> 100Hz 方波输出--> >CD4046B  + CD4518B  --- >10kHz 方波输出 --- >变压器--- > 整流器--- 隔离式栅极驱动器电源的>直流电压(UCC21225A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    如果您需要超过5.5V 的支持、我们的产品系列中没有其他支持此应用的 P2P 器件。 CD4046B 的驱动强度为2.6mA、VDD 为10V、因此仅当驱动足够为变压器供电时、该设置才起作用。 如果 CD4046B 满足变压器的输入参数并且  UCC212225A 输入处于3V 至18V 的电压范围内、则应正常工作。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Sebast  

    没有 P2P 要求、您能否为频率倍增要求提供新的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    仅需澄清一下、您不需要3V 至18V 支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Sebast  

    UCC21225A VCCI 电源电压 为3V 至18V  但考虑到变压器匝数比、次级侧的输出电压可能高于初级侧。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

     SN74LV4046A 可直接替代 CD4046B。 SN74LV4046A 的工作原理与  SN74HC4046A 相同、后者具有更好的文档。  对于 Vcc = 5V 的10kHz 输出、我建议 R1和 R2为100kΩ Ω、C1为0.01µF Ω。 我在本应用报告中从图24中提取了这些值 、这些值是使用 CD54/74HC/HCT4046A 和 CD54/74HC/HCT7046A 的 CMOS 锁相环应用。   建议调整这些 RC 值、以便在最终确定您的设计之前获得正确的输出 、因为我们目前没有良好的仿真选项。  

    此致、

    Sebastian