This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104-Q1:与 TXU0204Q1相比的解决方案

Guru**** 2509385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1019687/txu0104-q1-the-solution-compared-with-txu0204q1

器件型号:TXU0104-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0204TXU0104

你(们)好

我们的客户需求是4 RX 和4 TX。 我看到另一个型号 TXU0204、它可以分别使用两个芯片发送和接收两个 CAN 通道。 如果使用 TXU0104、一个 TX 用于四向 CAN、一个用于四向 CAN RX。
哪种解决方案更可靠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过两个转换器分配八个信号的方式没有实际差异。

    您可以选择使路由更轻松的解决方案。