This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74QDCURQ1 -问题

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1019193/sn74lvc2g74qdcurq1---question

你(们)好  

电路的配置方式与上述应用手册中的配置方式相同。

如果 Q 引脚在 CLK 引脚上保持正常状态的情况下正常运行、应检查哪个部分?

在这种情况下、除了噪声流入之外、还有其他原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕我不理解这个问题。

    你说 Q 正常运行,CLK 正常运行--是否有需要检查的问题?

    您能否提供操作示波器截图和您提到的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ch1 CLK  5V/div

    感谢您的评论。

    C1 (黄色):CLK 引脚5V/div。

    C3 (Bule):Q 引脚5V/div。

    CLK 引脚不是输入引脚、但只有 Q 引脚看起来运行不正确。

    它只是噪声吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是您的系统中存在大量噪声。 您是否有可用作天线的长迹线或电缆? 您是否有传导噪声? 您能否展示一张电路照片、以及如何测量它?

    1.5秒发生了什么? Q 输出是否再次下降、或者触发后示波器是否停止?