This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH4T245:总线保持

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1019118/sn74avch4t245-bus-hold

器件型号:SN74AVCH4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T245

您好!

 我看到 SN74AVCH4T245PWR 存在一些奇怪的问题。 我正在使用此器件、如下图所示、其中右侧是带有16个卡的背板上的公共共享线路。 当我有一个卡时、它的工作原理很好、但当我插入另一个卡并且不同时驱动线路时、我看到三态 状态从3.3V 上拉(未在下图中显示)降到1V。 我认为这可能与总线保持功能有关。 这是否可以作为替代产品?  SN74AVC4T245PWR

信号 CONT1_CARDSTATUS_ENA 在公共控制器发出命令时启用总线、否则、我希望3条线路被三态。 另一端的上拉电阻器在不被命令时将其理解为逻辑1。 当我们要驱动状态时、我们驱动0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总线保持电路旨在替代上拉或下拉电阻器、通常不应与它们一起使用。

    SN74AVC4T245将是一款直接替代器  件,它省去了总线保持电路--您只需在所有总线线路上使用某种终端(上拉或下拉),即可确保在高阻态运行期间处于有效状态。 听起来您已经拥有了该设置、因此它应该只是一个快速的直接替换器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    Divakar