This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4073B:MIL 规格与标准目录

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4073B-MIL, CD4073B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1019121/cd4073b-mil-spec-vs-standard-catalog

器件型号:CD4073B

在可靠性和规格方面、标准目录逻辑门与 MIL 规格逻辑门之间有何差异。 例如、CD4073B 和 CD4073B-MIL 共享相同的数据表、并且不清楚是否存在任何物理或功能差异。 此外、我可以找到 CD4073B 的 MTBF 数据、但无法找到 CD4073B-MIL 的 MTBF 数据。 它是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数军用器件在特定器件的电气特性方面都极为相似(如果不相同)--数据表规格有所不同。

    主要区别在于封装和测试、但器件可采用完全不同的设计、以满足相同的电气要求和更高的可靠性标准。 确切的信息将取决于部件的设计符合哪种军事标准。

    您可以使用 此站点 来查看更多可靠性数据,通过产品文件夹中的链接( 此处为信息)可以轻松访问这些数据。 您还可以 在此处向我们的客户支持团队申请可靠性报告