This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4094B:TI 是否具有 HEF4094BT 的 P2P 解决方案

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4094B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018847/cd4094b-does-ti-have-p2p-solution-to-hef4094bt

器件型号:CD4094B

大家好、

最初我发现 CD4094B 可替代 HEF4094BT。 但 HEF4094BT 的封装不同。

CD4094B:SO16

HEF4094BT:SOIC16

那么、TI 是否有与 HEF4094BT 相似的封装? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有完全相同的封装、但 NS 封装具有相同的引脚间距(1.27mm)、因此仅需略微更改焊盘长度(将长度增加~2mm)、即可在同一电路板上使用这两种不同的封装:

    Nexperia 封装:

    TI NS 封装:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我的客户认为 SOIC16是一种流行的封装。

    那么、作为同一封装和功能的另一个 P/N 是否可能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOIC16是一种常用封装、但不适用于此器件。 CD4094B 在我们的产品系列中是独一无二的--我们没有任何直接替代产品。