This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS273:IN OUT 信号在其中一个通道中具有严重延迟

Guru**** 2814605 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS273, SN74HCS273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1015587/sn74ls273-in-out-signal-has-a-serious-delay-in-one-of-channels

器件型号:SN74LS273
主题中讨论的其他器件: SN74HCS273

大家好、

我的客户使用了 SN74LS273、发现了一个严重问题。

它们每通道使用相同的 CLK 信号和输入信号。 但其中一个通道 将出现严重延迟。  

如果它们更改为新的、则可以解决该问题。 请提供一些建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    这听起来可能是由某种类型的损坏造成的、您是否只看到一个设备出现此问题? 我可以看到原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请帮助检查此原理图。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    我没有看到原理图问题、是否在多个器件上发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、5~6反馈产品中的每件 商品异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    什么都与该问题输出相关? 我正在尝试了解器件驱动的负载。 此问题是从零开始还是在发生故障前正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户反馈此问题从零开始。 驱动光电耦合器初级侧的器件。

    我认为它们之间没有任何关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    如果可能、我建议更新到较新的器件。 我们最近发布了 SN74HCS273器件、与当前使用的器件相比、该器件的性能要好得多。 此外、它还能更好地消除客户系统中看似存在问题的噪声。 另一个好处是、新器件可以放置在相同的封装中、以便更轻松地进行互换。

    否则、我建议启动 FA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!