This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G04:过冲最大值、下冲最大值、上升和放大器;下降时间、占空比、非单调性值

Guru**** 1688460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018476/sn74ahct1g04-overshoot-max-undershoot-max-rise-fall-time-duty-cycle-non-monotonicity-values

器件型号:SN74AHCT1G04

您好!

你好。 我有一位与 SN74AHCT1G04合作的客户。 请查看他的以下查询以供您参考。 非常感谢。

客户需要 SN74AHCT1G04DBVT 的过冲最大值、下冲最大值、上升和下降时间、占空比、电压摆幅、非单调性值

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许的最大下冲为0.5V、过冲、1.5V (= 7V−5.5V);请参阅绝对最大额定值。

    在 Δt 的 Δv 条件下、上升/下降时间受到 μ s /μ s 的限制。 该限值适用于 VIL 和 VIH 之间边沿的任何部分、因此上升或下降必须是单调的。

    负载为15pF 时,最大输出频率为85MHz (170Mbps)。

    "占空比"和"电压摆幅"到底意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    你好。  由于器件中有上升时间和下降时间、客户还询问占空比。 对于电压摆幅、我认为最大输出电压和最小输出电压之间的差异。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="485275" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018476/sn74ahct1g04-overshoot-max-undershoot-max-rise-fall-time-duty-cycle-non-monotonicity-values/3765352 #3765352]\n 由于器件中存在上升时间和下降时间、客户还询问占空比。 对于电压摆幅、我认为最大输出电压和最小输出电压之间的差异。

    尊敬的 Ray:

    占空比取决于输入信号-逻辑逆变器对占空比没有限制。

    同样、"电压摆幅"取决于所选的电源电压。 例如、在3.3V 电源下、输出可以是0V 或3.3V -不包括任何可能超过这些值的振铃。

    这些都不是我们测试或描述的规格。

    如果您告诉我们您的客户正在尝试使用该器件实现什么目标、可能会更容易、我们可以根据这一点提出建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    你好。 另一个问题来自我们的客户。 请参阅以下内容以供参考。 非常感谢。

    "如何使用 IAR IDE 创建和下载"发布"代码而不是"调试"代码?"

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    你好。 请忽略我之前的回答。 无论如何都要感谢您的澄清。 我会将其告知客户。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent