This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:与两个输出相冲突

Guru**** 2788615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018733/sn74lvc8t245-collide-with-two-outputs

器件型号:SN74LVC8T245

如果两个不同的 SN74LVC8T245与两个输出发生碰撞、它们是否会发生故障?

同一信号连接到输入端。

DIR 和 OE 为 GND 连接。

VCCA = 3.3V、VCCB = 5V 被连接。

如果电流仅瞬间流动、

希望它不会损坏器件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在3.3V 时、短接两个 LVC 输出将导致大约±80mA 的电流:

    不得超过±50mA 的绝对最大额定值、即使在短时间内也是如此。 可能会出现性能下降或永久损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="416166" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018733/sn74lvc8t245-collide-with-two-outputs "]输入中连接了相同的信号。

    只要两个输出具有非常相似的波形(在~1ns 内)、那么您就可以让两个缓冲器通道驱动同一条线路。 不过、这通常不是一个好主意、因为使用两个单独的器件很难正确设置时序、如果这两个器件驱动不同的电平、则会发生 Clemens 提到的情况、而过大的电流会对器件造成损坏。

    如果您是指同一器件的两个并联通道、则可以执行此操作。 我们甚至有一个常见问题解答、其中包含相关建议: [常见问题解答]我能否直接将 CMOS 逻辑器件的两个输出连接在一起? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛